Seleccione uno
o más idiomas
Einphasentransformatoren kommen sehr häufig in Haushalts-Elektrogeräten zum Einsatz.
Statt eines Bandes als Tragelement wie ein Gurtförderer hat der Gliederbandförderer Stäbe, Platten, Tröge oder Kästen, die mit Gelenken zu Stab-, Platten-, Trog- oder Kastenbändern verbunden sind.
To ensure that granular goods do not fall off the sides of the conveyor, angled rollers can be installed at regularly spaced intervals to give the belt a trough-like shape.
Fasteners usually form intersection points for 2 to 5 tubes.
Made entirely of aluminium - Tubes, Profiles and connecting elements.
When working with higher table loads, the load-carrying horizontal tube is doubled.
Das Modell der Innovation setzt auf die Verbesserung der Technik.
The innovation mode relies on improvements in technology.
This innovative approach cuts assembly time and saves a great deal of space in machinery.