Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Prueba piloto


Una prueba piloto es la penúltima fase en un arranque de producción. Es cuando los productos son fabricados bajo condiciones de producción realistas por primera vez. Tanto las piezas como las herramientas que se usan son exactamente las mismas que se usarán en la producción en serie futura.

Las pruebas finales en los procesos y secuencias de trabajo se llevan a cabo durante la prueba piloto, que también es cuando el suministro de las piezas y herramientas es escrutado. Por consiguiente, las pruebas piloto son particularmente valiosas desde el punto de vista de administración de la producción. Además, se dedica una atención especial a las pruebas, las inspecciones y el control de calidad durante una prueba piloto.

Los productos fabricados durante una prueba piloto son mayormente idénticos a los que serán producidos en la fabricación en serie futura. Sin embargo, no se llevan a mercado usualmente.

La prueba piloto es seguida por el inicio de la producción, que es cuando la fabricación en serie se inicia finalmente.

Nullserie


Die Nullserie ist die vorletzte Phase eines Produktionsanlaufes (Production Ramp-Up). In der Nullserie werden Produkte erstmals unter den realistischen Fertigungsbedingungen gefertigt. Sowohl die verwendeten Teile als auch die Werkzeuge entsprechen vollständig denen der künftigen Serienfertigung.

Während der Nullserie wird die letzte Erprobung von Arbeitsabläufen und Prozessen durchgeführt. Gleichzeitig wird auch die Teile- und Werkzeugbereitstellung auf den Prüfstand gestellt. Die Nullserie hat damit einen besonderen Stellenwert für die Produktionssteuerung. Zudem wird während der Nullserie ein besonderes Augenmerk auf Test, Prüfungen und die Qualitätskontrolle gelegt.

Die fertigen Produkte entsprechen im Wesentlichen denen der künftigen Serienfertigung. Sie kommen jedoch in der Regel nicht auf den Markt.

Der Nullserie schließt sich der Hochlauf, die endgültige Aufnahme der Serienfertigung, an.

Pilot run


A pilot run is the penultimate phase in a production ramp-up. It is when products are manufactured under realistic production conditions for the first time. Both the parts and tools that are used are exactly the same as those that will be used in future series production.

The final tests on working sequences and processes are carried out during the pilot run, which is also when the supply of parts and tools is scrutinised. Consequently, pilot runs are particularly valuable from the perspective of production management. Furthermore, special attention is devoted to tests, inspections and quality control during a pilot run.

The products manufactured during a pilot run are largely identical to those that will be produced in future series manufacture. However, they are not usually brought to market.

The pilot run is followed by the start of production, which is when series manufacture is finally initiated.

试投


试投产是开始提升产能之前的倒数第二个阶段。这一阶段会首次在实际的生产条件下制造产品,使用的零件和工具与将来批量生产时使用的完全一样。

试投产期间会对工序和流程进行最终测试,也将开始对供应的零件和工具进行仔细检查。因此,试投产从生产管理的角度来说尤其重要。此外,在试投产期间,也会特别关注测试、检查和质量控制。

试投产期间制造的产品与将来批量生产的产品大同小异,但通常不会投放市场。

试投产之后,批量生产将正式开始。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web