Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Producción de modelo mixto


La producción de modelo mixto es un concepto de la administración eficiente que usa el método de flujo de una pieza. Se puede usar para producir volúmenes pequeños e incluso artículos individuales para requerimientos específicos del cliente.

A menudo, cuando se producen series grandes, las compañías fabricarán todos los artículos en esa serie de manera secuencial, para minimizar los tiempos de ajuste y maximizar el uso de la máquina. Sin embargo, cuando se realiza este tipo de producción en serie, las fluctuaciones en la demanda pueden generar una gran cantidad de trabajo en progreso e inventarios en bodega y una sobreproducción, lo que se considera un desperdicio (Muda) en la filosofía eficiente y se debe, por lo tanto, evitar.

Los sistemas de producción de modelo mixto evitan el desperdicio debido a que no producen todos los artículos en un lote a la vez, sino que fabrican productos de un amplio rango de lotes de acuerdo con la demanda del cliente en una mezcla de productos. Esto facilita la adaptación de los sistemas de producción según la demanda fluctuante.

Debe desarrollarse un concepto para minimizar los tiempos para cambios no productivos (como el método de intercambio de troquel de un minuto), para asegurar que la maquinaria en un sistema de producción de modelo mixto pueda cambiarse rápidamente.

Mixed-Model-Production


Die Mixed-Model-Production ist ein Lean Management-Konzept, bei dem die One-Piece-Flow-Methode verwendet wird. Es ermöglicht die Herstellung auch von kleinen Stückzahlen oder sogar Einzelstücken nach individuellem Kundenwunsch.

Um Rüstzeiten zu minimieren und die Maschinenauslastung zu maximieren, werden bei Großserien oft alle Stücke nacheinander gefertigt. Bei dieser Serienproduktion können große Umlauf- und Lagerbestände oder Überproduktionen durch Nachfrageschwankungen entstehen, die nach dem Lean-Gedanken als Verschwendung (Muda) zu vermeiden sind.

Mixed-Model-Produktionssysteme vermeiden Verschwendung, indem nicht alle Stücke eines Loses auf einmal gefertigt, sondern jeweils Produkte aus verschiedenen Losen nach Kundennachfrage in einem Produktmix hergestellt werden. Die Produktion kann so auf schwankenden Bedarf leichter reagieren.

Um die Maschinen für die Mixed-Model-Produktion schnell umstellen zu können, muss ein Konzept zur Minimierung unproduktiver Rüstzeiten entwickelt werden (SMED).

Mixed-model production


Mixed-model production is a Lean management concept that uses the one-piece-flow method. It can be used to produce small volumes and even individual articles to specific customer requirements.

Often, when producing large series, companies will manufacture all the articles in that series sequentially, so as to minimise setup times and maximise machine utilisation. However, when running this type of series production, fluctuations in demand can lead to large Work-in-progress and Warehouse inventories and overproduction, which are regarded as waste (Muda) in the lean philosophy and are thus to be avoided.

Mixed-model production systems avoid waste because they do not produce all the articles in a batch at once, but instead manufacture products from a range of batches according to customer demand in a product mix. This makes it easier to adapt production systems to fluctuating demand.

A concept for minimising unproductive changeover times (such as the Single-Minute Exchange of Die method) must be developed to ensure that the machinery in a mixed-model production system can be changed over quickly.

混流生产


混流生产 是精益管理中的一个概念,它使用一件流方法。它可以用于生产小量产品,甚至按照客户的特殊要求生产独特产品。

通常,在生产大批量产品时,各公司会按顺序生产该批量所有产品,以减少设置时间,并将机器利用率最大化。然而,在运行此类批量生产时,需求波动会导致大量在制品和仓库库存导致生产过剩,这在精益理念中视为浪费 (Muda),因此要加以避免。

混流生产系统可以避免浪费,因为这样的生产系统并不是同时生产一批的所有产品,而是根据客户产品结构的需求小批量生产产品。这使得生产系统更容易适应波动的需求。

必须培养将非生产性转换时间(如快速换模法)最小化的概念,以确保混流生产系统可以快速转换。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web