Choose one
or multiple languages
A deviation from the setpoint value is also called a control error e.
The difference between the controlled variable (actual value) and the reference variable w (setpoint value) is the control deviation e.
In a measuring device, the actual value is measured and then compared with the setpoint value.
Eine Abweichung vom Sollwert wird auch als Regelabweichung e bezeichnet.
Die Abweichung der Regelgröße (Istwert) zur Führungsgröße w (Sollwert) ist die Regeldifferenz e.
In einer Messeinrichtung wird der Istwert gemessen und anschließend mit dem Sollwert verglichen.