Choose one
or multiple languages
This makes it easier to create a sealed unit: simply add Lip Seal 8 - XMS to the existing aperture - no change in door dimensions is required.
This makes it easier to create a sealed unit: simply add Lip Seal 8 - XMS to the existing aperture - no change in door dimensions is required.
Because of the loading and unloading apertures, it is not possible to fit diagonal struts to the rear supports.
Alle Türen oder Zugangsöffnungen können rundum abgedichtet werden.
Eine Bohrung zur Festlegung des Endes der Öffnung wird nicht benötigt.
Auch der Kantenschutz bei Öffnungen von Kabelkanälen wurde verbessert.