Choose one
or multiple languages
Positional coordinates are measured constantly to control the vehicle movements.
The Hall voltage can be measured at this potential gradient.
The elongation, that is to say the change in the length of the test member, is measured
Kleine Abmaße zur direkten Montage neben einer senkrechten Strebe.
Die Anordnung der Komponenten folgte einem festgelegtem Rastermaß.
Die Dicke t ist relativ zu den übrigen Abmaßen des Bauteil gering.