一种定义
四种语言
移除是指在非机械作用下将颗粒从固体对象上分离下来的方法。它也是一个物理化学过程。
可分为以下几种过程:
热力过程,如电火花加工/火花电蚀、等离子蚀刻(例如半导体制造)、热切割、激光切割、激光钻孔和电子束加工。在这些过程中,通过加热将颗粒以液体、固体或气体形式分离出来。工件上的颗粒通过电磁或机械清洗。
化学过程(蚀刻、燃烧),是基于材料和活性介质之间的直接化学反应。
电化学过程(电腐蚀加工、电化学加工、金属蚀刻),是基于金属材料和一种解离活性介质之间的反应,反应期间电流造成所得化合物沉淀分离。
Abtragen ist ein Trennverfahren, bei dem Stoffteilchen von einem festen Körper ohne mechanische Einwirkung abgetrennt werden. Es wird auch physikalisch-chemisches Verfahren genannt.
Unterschieden werden folgende Verfahren:
Removal is a process by which particles are separated from a solid object with no mechanical action. It is also known as a physical chemical process.
Distinctions are made between the following processes:
La remoción es un proceso en el cual las partículas son separadas de un objeto sólido sin acción mecánica. También se conoce como proceso fisicoquímico.
Se debe diferenciar entre los siguientes procesos:
En los procesos térmicos como en el maquinado de descarga eléctrica/erosión por chisa, grabado por plasma (por ejemplo, en la producción de semiconductores), corte térmico, corte láser, perforación láser y maquinado con haz de electrones, las partículas son separadas en forma de líquido, sólido o gas al aplicar calor. Se limpian las partículas de la pieza de trabajo de forma electromecánica o mecánica.
Los procesos químicos (grabado, quemado) se basan en una reacción química directa entre el material y un medio activo.
Los procesos electroquímicos (maquinado por electro-erosión, maquinado electroquímico, grabado de metal) se basan en la reacción entre los materiales metálicos y un medio activo disociado, durante la cual una corriente eléctrica inicia la precipitación del compuesto resultante.