一种定义
四种语言
板是三维构件,具有厚度 t,每个面都是平面。与板的其他尺寸相比,厚度 t很小。
板主要用于承受垂直载荷。横向力 ${{q}_{x}}$ 和 ${{q}_{y}}$ 散布作用于独立的板面元素上。施加载荷产生的力矩 $({{m}_{x}},{{m}_{y}},{{m}_{xy}})$ 作用在板面轴方向上。
板的一个特征是没有作用于板面法向轴的力矩。
如果板的厚度t无限微,被称为切片。切片只能承受二维载荷。
双曲面切片称为壳。
Eine Platte ist ein dreidimensionales Bauteil, das eine Dicke t hat und eine flächige, ebene Gestalt aufweist. Die Dicke t ist relativ zu den übrigen Abmaßen des Bauteil gering.
Platten sind dafür ausgelegt, größtenteils senkrecht belastet zu werden. Es ergeben sich die Streckenquerkräfte ${{q}_{x}}$ und ${{q}_{y}}$ am freigeschnittenen Plattenelement. Die belastenden Streckenmomente $({{m}_{x}},{{m}_{y}},{{m}_{xy}})$ verlaufen um die in der Plattenebene befindlichen Achsen.
Es existiert kein Moment um die Plattennormalen. Dies ist eine Charakteristik der Platte.
Hat eine Platte eine infinitesimal geringe Dicke t, so spricht man von einer Scheibe. Scheiben können nur zweidimesional belastet werden.
Schalen sind Scheiben mit doppelt gekrümmter Oberfläche.
A plate is a three-dimensional component with a thickness t and a flat, planar form. The thickness t is small compared to the component's other dimensions.
Plates are designed primarily for perpendicular loads. The distributed transverse forces ${{q}_{x}}$ and ${{q}_{y}}$ act on the isolated plate element. The load-exerting distributed moments $({{m}_{x}},{{m}_{y}},{{m}_{xy}})$ are applied around the axes in the plate plane.
There is no moment around the plate normals. This is a characteristic feature of plates.
If a plate has an infinitesimally small thickness t, it is referred to as a slice. Slices can only be subjected to two-dimensional loads.
Shells are slices with a doubly curved surface.
Una placa es un componente tridimensional con un espesor t y una forma plana. El espesor t es pequeño comparado con las demás dimensiones del componente.
Las placas están diseñadas principalmente para cargas perpendiculares. Las fuerzas transversales distribuidas ${{q}_{x}}$ y ${{q}_{y}}$ actúan en el elemento de placa aislada. Los momentos distribuidos generadores de cargas $({{m}_{x}},{{m}_{y}},{{m}_{xy}})$ son aplicados alrededor de los ejes en el plano de la placa.
No hay momento alrededor de las normales de la placa. Esta es una característica distintiva de las placas.
Si una placa tiene un espesor infinitesimalmente pequeño t, es referida como una rebanada. Las rebanadas solo pueden someterse a dos cargas bidimensionales.
Las conchas son rebanadas con una superficie curva doble.