一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

刨削


刨削是指生产水平面、水平槽和水平剖面的机械加工工艺。单片刀具在工作行程中执行线性切割运动,从工件上除去废屑。之后,刀具经过回程(非切削行程)返回到起始位置。

在刨削工艺中,工件进行切割和返回运动,而刀具执行进刀和反刀运动。根据所生产的表面,可分为刨屑和修刨。

刨削工具类似于车刀。通常用直的或弯曲的刀具进行粗加工,用尖鼻刀具进行精加工。广泛的精加工刀具主要用于加工短切屑材料(如铸铁)以实现高质量的表面。因此其通常用于精加工大面积表面。

虽然刨削刀具价格便宜,但现在也常常优先选用铣削,因为铣削加工的表面质量更高,生产时间更短。

Hobeln


Hobeln ist ein spanendes Fertigungsverfahren zur Herstellung ebener Flächen, Nute und Profile. Der einteilige Meißel hebt bei geradliniger Schnittbewegung während des Arbeitshubes den Span vom Werkstück ab. Der Rückhub (Leerhub) stellt das Werkzeug in die Ausgangsposition.

Beim Hobeln führt das Werkstück Schnitt- und Rückbewegung aus, das Werkzeug die Vorschub- und Zustellbewegung. Je nach Art der erzeugten Fläche werden Planhobeln und Formhobeln unterschieden.

Hobelmeißel ähneln den Drehmeißeln. Beim Schruppen werden meist gerade oder gebogene, zum Schlichten spitze Meißel verwendet. Mit Breitschlichtmeißeln werden besonders bei kurzspanenden Werkstoffen (etwa Gusseisen) hochwertige Oberflächen erzielt. Deshalb werden mit ihnen oft große Flächen verschlichtet.

Zwar haben Hobel niedrige Werkzeugkosten, wegen höheren Oberflächengüten und kürzeren Fertigungszeiten werden heute jedoch oft Fräsen verwendet.

Planing


Planing is a Machining process used to produce level surfaces, grooves and profiles. The one-piece tool performs a linear Cutting motion during the working stroke to remove chips from the workpiece. The return stroke (non-cutting stroke) returns the tool to the starting position.

During the planing process, the workpiece performs the cutting and return motion, while the tool performs the feed and infeed motion. A distinction is made between planing and shaping depending on the type of surface produced.

Planing tools are similar to Turning tools. Straight or curved tools are normally used for rough machining, with pointed-nose tools being used for finishing. Broad finishing tools are used primarily with short-chipping materials (such as cast iron) to achieve high-quality surfaces. That is why these are often used to finish large surfaces.

Although planing tools are inexpensive, Milling is often preferred today due to the higher surface quality and shorter production times.

Moldeado de cerámica


El moldeado de cerámica es un proceso de conformado. La cerámica altamente resistente al calor se usa para producir moldes (reemplazables) de uso único. El modelo se hace usualmente de metal, plástico o madera tratada. Se funde con una suspensión cerámica que se endurece durante las reacciones químicas.

Después de endurecer, el modelo es removido y el molde de cerámica es quemado o encendido usando el método Shaw. Por razones de costos, los moldes son principalmente adecuados para vaciados contorneados que quedan (prácticamente) completos después de la fundición, por ejemplo, para contornos en herramientas de máquinas y máquinas de flujo continuo en la industria de la aviación.

Usualmente se funden metales y aleaciones fundibles basadas en hierro para artículos individuales así como series de pequeño o mediano tamaño. Los procedimientos de moldeado de cerámica también incluyen moldes de inmersión en masas de cerámica y recubrimiento en polvo.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站