一种定义
四种语言
偏心力矩 M是由力F相对于某点移动了一定的距离而产生的。但是根据平行轴定理,由于力是滑动矢量,所以当力沿其作用线移动时不会产生偏心力矩。偏心力矩定义如下 $M=d\times F$,
当 d 垂直于 F,时,等式可简化为 $\left| M \right|=\left| d \right|\left| F \right|$ .
当力从点1移动到点2时会产生偏心力矩。
Das Versatzmoment M folgt aus dem Verschieben einer Kraft F um eine Strecke d in Relation zu einem dazu beliebigen Punkt. Es entsteht jedoch laut des Verschiebesatzes nicht bei Verschiebung einer Kraft entlang ihrer Wirkungslinie, da Kräfte linienflüchtige Vektoren sind.
Das Versatzmoment ist wie folgt definiert: $M=d\times F$
Falls d senkrecht auf F steht, vereinfacht sich die Gleichung zu \[\left| M \right|=\left| d \right|\left| F \right|\].
Offset moment M results when a Force F is moved by a distance d in relation to any point. However, the Parallel-axis theorem states that offset moment is not produced when a force is moved along its line of action, because forces are sliding vectors.
Offset moment is defined as follows: $M=d\times F$
If d is perpendicular to F, the equation can be simplified to \[\left| M \right|=\left| d \right|\left| F \right|\].
El momento de desplazamiento M resulta cuando una fuerza F es movida una distancia d en relación con algún punto. Sin embargo, el teorema de eje paralelo establece que el momento de desplazamiento no se produce cuando una fuerza se mueve a lo largo de su línea de acción, porque las fuerzas son vectores deslizantes.
El momento de desplazamiento se define de la siguiente manera: $M=d\times F$
Si d es perpendicular a F, la ecuación puede simplificarse a $\left| M \right|=\left| d \right|\left| F \right|$ .
El momento de desplazamiento cuando la fuerza F se mueve del punto 1 al 2