一种定义
四种语言
办公桌必须与屏幕和办公椅协调搭配,这样长时间坐在办公桌前不必保持单边姿势或固定姿势。如果想要办公桌可以防止劳损和姿势疲劳,必须满足以下要求:
充足的工作面积:至少 160×80 cm 或 1.28 平方米,桌面高度至少 80 cm
应该可以根据用户的高度调节桌面的高度。最好的办公桌可以调节到适合用户坐式的合适高度,理想情况下可以在坐式高度和站式高度之间进行转换。
充足的腿部空间和脚部空间
非反射、低对比度的工作区
眼睛至屏幕的视距必须至少为 50 cm - 大屏幕工作时视距应更大
垂直和水平布线
符合人体工程学的办公桌
Der Büroarbeitstisch muss mit dem Bildschirm und dem Bürostuhl so abgestimmt sein, dass auch längeres Sitzen nicht zu einseitigen oder statischen Körperhaltungen führt. Um Verspannungen und Haltungsschäden zu vermeiden, werden für Büroarbeitstische gefordert:
The office desk must be coordinated with the screen and Office chair in such a way that sitting for extended periods does not lead to one-sided or static postures. An office desk must meet the following requirements if it is to help prevent strain and postural defects:
El escritorio de oficina debe estar coordinado con la pantalla y la silla de oficina de manera tal que al sentarse por periodos prolongados no conduzca a posturas inclinadas o estáticas. Un escritorio de oficina debe cumplir con los siguientes requerimientos si va a ayudar a prevenir estrés y los defectos de postura:
Superficie de trabajo de tamaño adecuado: al menos 160 x 80 cm o 1.28 metros cuadrados, con una profundidad de al menos 80 cm
Debe ser posible ajustar la altura del escritorio a la altura del usuario. Los mejores escritorios pueden ajustarse a la altura correcta cuando uno se sienta e idealmente deben permitir una alternancia entre sentado y de pie.
Suficiente espacio para piernas y pies
Espacio de trabajo no reflejante de bajo contraste
La distancia de visión desde los ojos hasta la pantalla debe ser de al menos 50 cm, cuando se trabaja con pantallas grandes
Tendido de cables vertical y horizontal
Escritorio de oficina ergonómico