一种定义
四种语言
创成式生产工艺基于计算机数据集,无需使用任何特殊工具,用于制造以无定形材料或中性成型材料为原料的产品。期间要实施一系列过程。
创成式生产工艺在很大程度上与快速原型法采用的工艺相似,不同的是前者用于生产最终产品。创成式生产适用于所有小批量复杂几何形状成型件的生产。
创成式生产工艺基于以 CAD 系统为中心的设计过程。CAD 系统数据经 STL 接口传送到相关设备。所采用的工艺过程包括立体光刻、选择性激光熔化、熔融沉积成型、叠层实体成型和 3D 打印。
近义词
制造工艺(创成式)
Mit generativen Fertigungsverfahren werden Produkte aus formlosen oder formneutralen Materialien ohne Einsatz spezieller Werkzeuge und auf Grundlage von Computerdatensätzen hergestellt. Dabei werden unterschiedliche Verfahren angewandt.
Die generativen Fertigungsverfahren entsprechen im Wesentlichen denen des Rapid Prototyping. Es werden jedoch im Gegensatz zu diesem Endprodukte gefertigt. Die generative Fertigung bietet sich immer dann an, wenn kleine Serien von geometrisch komplexen Formteilen hergestellt werden müssen.
Grundlage für die generativen Fertigungsverfahren ist ein Konstruktionsprozess, der auf einem CAD-System beruht. Dessen Daten werden dann über eine STL-Schnittstelle an das entsprechende Gerät übermittelt. Zu den genutzten Verfahren gehören die Stereolithografie, das selektive Laserschmelzen, das Fused Deposition Modelling sowie das Laminated Object Modelling und das 3D Printing.
Generative production processes are used to manufacture products from shapeless or neutrally shaped materials, without using special tools and based on computer datasets. A range of processes are implemented.
Generative production processes are largely similar to those used in Rapid prototyping, although in the former case end products are manufactured. Generative production is always suitable when small series of moulded parts with complex geometric shapes need to be made.
Generative production processes are based on a Design process that centres on a CAD system. Data from the CAD system is transferred to the relevant equipment via an STL interface. Processes that are used include stereo lithography, selective laser melting, fused deposition modelling, laminated object modelling and 3D printing.
Los procesos de producción generativos se usan para fabricar productos a partir de materiales sin forma o neutralmente con forma, sin usar herramientas especiales y basados en conjuntos de datos informáticos. Se implementan una gama de procesos.
Los procesos de producción generativos son en gran parte similares a los que se usan para prototipos rápidos, aunque en el caso anterior se fabrican productos finales. La producción generativa siempre es adecuada cuando se deben fabricar series pequeñas de piezas moldeadas con formas geométricas complejas.
Los procesos de producción generativos se basan en un proceso de diseño que se centra en un sistema CAD. Los datos del sistema CAD son transferidos al equipo relevante mediante una interfaz STL. Los procesos que se usan incluyen la estereolitografía, la fusión selectiva por láser, el modelado por deposición fundida, el modelado de objeto laminado y la impresión 3D.