一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

受迫振荡


受迫振荡是指系统在周期驱动力作用下产生的振荡。可振荡系统也被称为振子。驱动来自外力和循环力的作用。

若在振荡时,周期性为系统补充的能量与系统因摩擦损耗的能量相等,那么该振荡可称为无阻尼的振荡。这种周期性的能量补充是以反馈耦合和自动控制的方式进行的。

由于叠加和周期驱动的作用,得到的振荡曲线为谐波振荡。例如摆钟的振荡就是应用这个原理。……

Erzwungene Schwingung


Eine erzwungene Schwingung entsteht an einem zeitabhängig angeregten, schwingungsfähigen System. Ein schwingungsfähiges System wird auch Oszillator genannt. Die Anregung erfolgt durch eine von außen wirkende, immer wiederkehrende Kraft.

Wird einer Schwingung pro Periode gerade die Energiemenge zugefügt, welche dem System durch auftretende Reibung entzogen wurde, so liegt eine ungedämpfte erzwungene Schwingung vor. Diese regelmäßige Energiezufuhr wird durch Rückkopplung oder Selbststeuerung erreicht.

Durch Superposition und Wirkung der sogenannten Erregerfrequenz wird die Kurve einer harmonischen Schwingung erreicht. Eine Pendeluhr funktioniert zum Beispiel nach diesem Prinzip....

Forced oscillation


Forced Oscillation occurs when a system that is capable of oscillation is excited at specific intervals. A system that is capable of oscillation is also called an oscillator. The excitation comes from an external and recurrent Force.

If, with each specific interval, the same quantity of energy is added to the oscillation as has been removed from the system by friction, the oscillation can be described as undamped forced oscillation. This regular addition of energy is achieved by means of a feedback coupling or automatic control.

Due to Superposition and the effect of the exciting frequency, the curve achieves harmonic oscillation. A pendulum clock works on this principle, for example...

Oscilación forzada


La oscilación forzada ocurre cuando un sistema que es capaz de oscilar es excitado en intervalos específicos. Un sistema que es capaz de oscilar también se llama oscilador. La excitación proviene de una fuerza externa y recurrente.

Si, con cada intervalo específico, la misma cantidad de energía que la que ha sido removida del sistema por fricción es agregada a la oscilación, la oscilación puede ser descrita como una oscilación forzada no amortiguada. Esta adición regular de energía se logra por medio de un acople de retroalimentación o control automático.

Debido a la superposición y al efecto de la frecuencia de excitación, la curva logra una oscilación armónica. Un reloj pendular trabaja con este principio, por ejemplo.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站