一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

计算机


CAC系统(计算机辅助编码系统)为公司的质量管理提供支持。整个生产过程中的质量保证流程都会用软件进行辅助(计算机辅助质量保证)。

根据统计方法对流程数据,(如测量值和测试结果)进行记录、存档和分析。这一数据随后被归档并可在之后各个阶段使用。

此外,CAC系统还用于:

进货检验

在准备生产时,检查机器性能或对测量系统进行分析

生产过程检验

出货检验

还可用于如:

投诉处理

活动管理

流程记录

近义词

计算机辅助质量管理系统

计算机辅助质量保证

CAC-System


CAC-Systeme (Computer Aided Coding-Systeme) unterstützen das Qualitätsmanagement im Unternehmen. Per Software-Unterstützung (Computer Aided Quality Assurance) wird der vollständige Produktionsprozess im Hinblick auf die Qualitätssicherung begleitet.

Prozessdaten wie Messwerte oder Prüfergebnisse werden dazu aufgezeichnet, dokumentiert und nach statistischen Methoden analysiert. Anschließend werden die Daten archiviert und können weiter genutzt werden.

Unter anderem werden die Systeme eingesetzt

  • in der Wareneingangskontrolle,
  • in der Fertigungsvorbereitung zur Maschinenfähigkeitsuntersuchung oder zur Messsystemanalyse,
  • zur fertigungsbegleitenden Prüfung,
  • zur Warenausgangsprüfung.

Genutzt werden können sie beispielsweise

  • zur Reklamationsbearbeitung,
  • zum Maßnahmen-Management,
  • zur Dokumentation.

CAC system


CAC systems (Computer-Aided Coding systems) support Quality management in a company. Software is used to aid Quality assurance processes throughout the entire production process (computer-aided quality assurance).

Process data such as measured values and test results are recorded, documented and analysed according to statistical methods. The data is then archived and can be used further down the line.

Systems are used, among other things:

  • In incoming goods inspections
  • When preparing production, for the purposes of investigating machine capability or analysing measurement systems
  • In inspections that take place during production
  • In outgoing goods inspections

They can be used, for example:

  • To process complaints
  • To manage activities
  • To document processes

Sistema CAC


Los sistemas CAC (sistemas de codificación asistidos por computadora) apoyan a la administración de la calidad de una compañía. El software se usa para ayudar a los procesos de aseguramiento de la calidad a lo largo de todo el proceso de producción (aseguramiento de la calidad asistido por computadora).

Los datos del proceso como los valores medidos y los resultados de las pruebas son registrados, documentados y analizados, de acuerdo con métodos estadísticos. Los datos son luego archivados y pueden ser usados más adelante en la línea.

Los sistemas son usados, entre otras cosas:

En inspecciones de artículos entrantes

Cuando se prepara la producción, con el fin de investigar la capacidad de las máquinas o analizar los sistemas de medición.

En inspecciones que se llevan a cabo durante la producción

En inspecciones de artículos salientes

Se pueden usar, por ejemplo:

Para procesar quejas

Para administrar actividades

Para documentar procesos

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站