一种定义
四种语言
Diese Schwingfestigkeit ist etwa mit der statischen Festigkeit eines Bauteils vergleichbar.
In welchem Maße ein Werkstoff einer schwingenden Belastung standhält, wird durch seine Schwingfestigkeit beschrieben.
Die Schwingfestigkeit beschreibt den Widerstand eines Bauteils gegenüber der Verformung bei veränderlicher Belastung.
This dynamic strength is roughly equivalent to a component's static strength.
The extent to which a material withstands a vibratory (dynamic) load is indicated by its dynamic strength.
A component's dynamic strength is its resistance to deformation when subjected to a variable load.
Where vibration resistance is required, use of T-Slot Nuts St is recommended.