一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

设定点值 (n)

Sollwert (m)


Eine Abweichung vom Sollwert wird auch als Regelabweichung e bezeichnet.

Die Abweichung der Regelgröße (Istwert) zur Führungsgröße w (Sollwert) ist die Regeldifferenz e.

In einer Messeinrichtung wird der Istwert gemessen und anschließend mit dem Sollwert verglichen.

desired value (n)


The system is also more flexible, because the control device can assume any desired value within the pre-specified technical limits.

A discontinuous controller differs from a continuous one in that the manipulated variable y is not free to assume any desired value within the manipulating range but can only alternate between discrete values.

required outputreference value (n)

setpoint value (n)


A deviation from the setpoint value is also called a control error e.

The difference between the controlled variable (actual value) and the reference variable w (setpoint value) is the control deviation e.

In a measuring device, the actual value is measured and then compared with the setpoint value.

valor de punto de referencia (n)

valor de referencia de salida requerido (n)

valor deseado (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站