一种定义
四种语言
Ein Flächenschwerpunkt ist der Schnittpunkt der Schwerlinien einer Fläche.
Die Schwerlinien zeigen bei einem aufgehängten Körper vom jeweiligen Aufhängepunkt A in Richtung Erdmittelpunkt.
Im Schwerpunkt schneiden sich die jeweiligen Schwerlinien (zweidimensional) bzw. Schwerebenen (dreidimensional).
The centroid of an area is the point where the gravity lines of an area intersect.
In the case of a suspended body, gravity lines point from the relevant suspension point A towards the centre of the planet.
The gravity lines (two dimensional) and gravity planes (three dimensional) intersect at the centre of gravity.