一种定义
四种语言
Der Verdrehwinkel und die Auswirkung auf den Messpunkt, kann über den Verdrehwikelrechner ermittelt werden.
Das Versagenskriterium eines Profils unter Torsionsbelastung ist in der Praxis weniger die Überschreitung der zulässigen Schubspannungen als vielmehr eine zu große Verformung im elastischen Bereich (Verdrehwinkel).
The torsion angle and the effect on the measuring point can be determined using the torsion angle calculator.