一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

要求的空间 (n)

Platzbedarf (m)


Der Platzbedarf ist normal, Hilfsgeräte kommen nicht zum Einsatz.

Das spart Montagezeit und jede Menge Platzbedarf in der Maschine.

Dieser Platzbedarf kann an vielen Positionen am Arbeitsplatz auftreten.

required space (n)

space required (n)

space requirement (n)


Space requirements are normal, auxiliary devices are not used.

The size of the work bench should be planned around the devices and space requirements.

Space requirements are defined as the amount of space that a linear axis takes up.

espacio requerido (n)

requerimiento de espacio (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站